This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258EVM-PDK:ADS1258EVM 的替代产品、用于评估 ADS1258性能、使用 Windows10主机 PC。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672484/ads1258evm-pdk-alternative-to-ads1258evm-for-evaluation-of-ads1258-performance-using-windows10-host-pc

器件型号:ADS1258EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCPro

您好、TI 数据转换支持:

在基于 Windows 10的工作站上、"ADCPro"软件既不能启动也不能运行、

在 WindowsXP 计算机上也不是如此。 "ADCPro"软件似乎已经完全过时(2012年的最后一个版本)、  

而 ADS1258EVM 子板的 MMB0主板/载板没有功能正常的 USB 驱动程序

(不会在 Win10上安装、不能在 WinXP 上运行)

简而言之、我们放弃了"ADCPro"应用、问题是:

是否有 TI 或第三方供应商提供的 ADS1258EVM (和"ADCPro"软件)替代产品?

希望这种替代方案还可以是跨平台的、至少在现代 WindowsOS (=Win10)和 Linux 上运行。

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Morten、


    我首先注意到你的另一篇文章、然后看到了这个。 我们没有任何其他内部平台运行 EVM。 我已经使用 Total Phase Aardvark 向不同的 ADC 运行基本命令、但结果有点不一致。 我可以使用它获取一些基本数据、但无法运行中断来根据/DRDY 的转换从它获取数据。

    虽然我不认为 ADCPro 可以在 Win10上工作、但它应该可以在 Win7和 XP 上工作。 我仍然经常使用 ADCPro。 回到您的 XP 安装、什么不起作用? 是否是 MMB0驱动程序问题? 如果是、您可以在此处找到一些要安装的组件:

    ftp.ti.com/.../

    无论如何,这将有助于显示安装步骤和错误消息。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    MMB0 USB 驱动程序似乎正常工作(寄存器正确等)

    可以开始将新固件上传到平台、  

    这似乎也成功完成了。

    但是、一旦上传了新固件、  

    USB 设备(=TARGET/MMB0)断开连接、所有通信丢失。

    我可以尝试提供更多详细信息、但除此之外没有更多...

    有什么想法吗?

    Rgds

    Morten Larsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morten、


    我打开了我的 ADCPro 版本、并检查了它是如何通过器件管理器启动的。 当我第一次插入器件并从外部电源供电时、我会看到以下窗口:


    启动插件后、会刷写 DSP、电路板会重新枚举以下内容:



    请注意、我确实遇到了一些 MMB0驱动程序问题。 如果驱动程序不是最新的、我仍然有第一个窗口。 但是、启动插件加载后会超时。

    我必须从此处下载 MMB0驱动程序(使用64位版本):

    ftp.ti.com/.../


    吴约瑟