This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:如何将 ADS8681连接到 ATM16u4?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672652/ads8681-how-can-we-connect-an-ads8681-to-the-atmega16u4

器件型号:ADS8681

我们如何将 ADS8681连接到 ATM16u4? 到目前为止、我们的原理图如下所示。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:ADS8681

    我们如何将 ADS8681连接到 ATM16u4? 到目前为止、我们的原理图如下所示。

    谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andreas、

    您需要将以下引脚连接到微控制器的 GPIO、或者如果微控制器具有用于所需功能的指定引脚(例如 MISO、MOSI、SCLK):
    转换启动/芯片选择
    SCLK
    SDI
    SDO-0/1 (取决于您在中使用 ADC 的配置)
    RV

    还建议将复位连接到微控制器的 GPIO、尽管这不是必需的、但请务必将复位拉为高电平
    此外、如果您需要微控制器的支持、我们将无法提供帮助、因为它不是 TI 器件

    此致
    Cynthia