This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953的 ADC 源阻抗和稳定时间

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673099/ads7953-adc-source-impedance-and-settling-time-of-ads7953

器件型号:ADS7953

您好!

我正在设计一个16通道模拟输入电路。

我计划使用 ADS7953、但我不确定是否能够满足以1KHz 速率捕获所有16个输入的要求。

问题是每个模拟输入的源阻抗可能在100欧姆和100K 欧姆之间。 输入信号带宽为直流到300Hz。 当多路复用器在 AIN 通道之间切换时、每个多路复用器输入端都有一个10nF 电容器、有助于快速为多路复用器输出电容器充电。

我计划在 MUXOUT 和 ADC IN 引脚之间使用运算放大器缓冲器。 即使在多路复用器的输入端有10nF 的输入电容器、并且在 ADC 的输入端有运算放大器缓冲器、我仍担心是否仍会出现趋稳误差。

如果稳定时间是一个问题、可以连续对每个模拟输入进行两次或更多次采样、这样我就可以解决这个问题。 我希望、由于第二次对同一通道进行采样、多路复用器输出电压和缓冲器输出的稳定时间将是该通道的两倍。 我认为我可以这样做、因为我只需要以1KHz 的频率对输入进行采样。

我们非常感谢您的任何帮助。

此致、

Lakshman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshman

    请参阅下面我的评论

    MXO 和 ADCIN 之间的运算放大器缓冲器应解决 由高输入源阻抗引起的趋稳问题。 请确保运算放大器之后有 RC 滤波器的占位符。 您可以填充适当的值、以防您看到阶跃输入的运算放大器存在稳定性问题。 您是否为此应用选择了运算放大器。 如果是、请分享器件型号。

    2.可以、对同一输入通道多次采样有助于改善多路复用通道上的存储器效应。

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

    感谢您的反馈。 我计划使用的运算放大器将是 OPA2320AIDGK。 这具有10V/us 的压摆率。 我将在运算放大器的输出端添加一个 RC 滤波器、如 ADC 的数据表所示。

    谢谢、此致、

    Lakshman