您好!
我正在设计一个16通道模拟输入电路。
我计划使用 ADS7953、但我不确定是否能够满足以1KHz 速率捕获所有16个输入的要求。
问题是每个模拟输入的源阻抗可能在100欧姆和100K 欧姆之间。 输入信号带宽为直流到300Hz。 当多路复用器在 AIN 通道之间切换时、每个多路复用器输入端都有一个10nF 电容器、有助于快速为多路复用器输出电容器充电。
我计划在 MUXOUT 和 ADC IN 引脚之间使用运算放大器缓冲器。 即使在多路复用器的输入端有10nF 的输入电容器、并且在 ADC 的输入端有运算放大器缓冲器、我仍担心是否仍会出现趋稳误差。
如果稳定时间是一个问题、可以连续对每个模拟输入进行两次或更多次采样、这样我就可以解决这个问题。 我希望、由于第二次对同一通道进行采样、多路复用器输出电压和缓冲器输出的稳定时间将是该通道的两倍。 我认为我可以这样做、因为我只需要以1KHz 的频率对输入进行采样。
我们非常感谢您的任何帮助。
此致、
Lakshman