This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:ADS52J90EVM

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672569/ads52j90evm-ads52j90evm

器件型号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

嗨、大家好

我正在使用 Zynq ZCU102 FPGA 板。 我们从德州仪器购买了该 ADC 板。

http://www.ti.com/tool/ADS52J90EVM

它具有 FMC 连接器、可使用 JESD204B 子类1协议提供输出。  

我知道您目前正在提供基于 Altera 的采集卡。 大家可能对 Xilinx 电路板有一个想法。

我 发现 Xilinx Vivado IP 目录中有两个 IP。  

1- JESD204 (需要购买)  

2- JESD204 PHY (包含在当前 Vivado 许可证中)   

我的问题是、为了设置 ADC 板并在 Zynq 板上获取数字数据、我们需要同时使用 IP 内核还是 IP 内核。 ?

( 在 JESD204 PHY 的产品指南中,说明我们需要具有 JESD204 IP )  

 

非常感谢您的帮助。  

 

此致

Rizwan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    我们没有使用 Xilinx Vivado IP 内核的经验、但让我与软件团队核实他们是否能够提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen  

    非常感谢您的回复。 请咨询您的软件团队。 这将是一个很好的帮助

    此致

    Rizwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    KCU105有一个适用于另一个 ADC 器件 ADC12DJ3200的 JESD 参考设计固件。
    以下是器件的网络链接 :www.ti.com/.../toolssoftware

    您可以将其用作起点。 尽管它是为 KCU105和不同的 TI ADC 构建的、但 Xilinx IP 实例化应该是类似的。
    此参考设计还附带 PDF 文档、介绍如何实例化 IP 和设置捕获。

    www.ti.com/.../slvc698