请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298ECGFE-PDK 主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、 ADS1298
ADS1298ECGFE-PDK 随附 DSP 控制器 TMS320VC550。 我想通过 MSP430f5529访问 ECG 传感器采集的数据以及 DSP 控制器处理的数据。 如何使用 MSP 访问此数据并使用 WiFi 模块进行传输? 如何在 不使用 SPI 的情况下将 TMS320VC550与 MSP430连接?