This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298ECGFE-PDK 与 MSP430f5529相连

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ADS1298ECGFE-PDK, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672727/ads1298ecgfe-pdk-ads1298ecgfe-pdk-interfacing-with-msp430f5529

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529ADS1298

ADS1298ECGFE-PDK 随附 DSP 控制器 TMS320VC550。 我想通过 MSP430f5529访问 ECG 传感器采集的数据以及 DSP 控制器处理的数据。 如何使用 MSP 访问此数据并使用 WiFi 模块进行传输? 如何在 不使用 SPI 的情况下将 TMS320VC550与 MSP430连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mamta、

    感谢您关注我们的 ADS1298!

    我们的评估板仅用于评估 ADC 的功能和性能。 它们不能用作终端设备的开发套件。 我们的团队无法支持对硬件或软件进行任何修改。

    如果您对使用 TMS320VC5509处理数据或连接 MSP430F5529有具体问题、我建议在各自的论坛上发布新文章。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mamta、

    除了 Ryan 的回答之外、我还发现了一些可能有用的文档:

    www.ti.com/.../slla174.pdf
    www.ti.com/.../spra639a.pdf

    希望这对您有所帮助!