This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298ECGFE-PDK 电源

Guru**** 2609465 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672861/ads1298ecgfe-pdk-ads1298ecgfe-pdk-power-source

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK

通过 ADS1298ECGFE-PDK 的直流插孔的电源为6V 500mA。 我可以在电源板上使用任何其他电源吗? 如果我使用9V 1A 适配器作为电源、因为它具有 LDO 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamta、

    欢迎来到我们的论坛!

    是的、您可以使用9V、1A 适配器为 MMB0供电。 请参阅下面随附的原理图。 J2的电源由 REG104GA-5调节至5V、最大输入电压为15V

    e2e.ti.com/.../7230.MMB0_5F00_Sch_5F00_RevD.PDF

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan Andrews。问题现已解决。