请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298ECGFE-PDK 通过 ADS1298ECGFE-PDK 的直流插孔的电源为6V 500mA。 我可以在电源板上使用任何其他电源吗? 如果我使用9V 1A 适配器作为电源、因为它具有 LDO 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
通过 ADS1298ECGFE-PDK 的直流插孔的电源为6V 500mA。 我可以在电源板上使用任何其他电源吗? 如果我使用9V 1A 适配器作为电源、因为它具有 LDO 吗?
您好、Mamta、
欢迎来到我们的论坛!
是的、您可以使用9V、1A 适配器为 MMB0供电。 请参阅下面随附的原理图。 J2的电源由 REG104GA-5调节至5V、最大输入电压为15V
e2e.ti.com/.../7230.MMB0_5F00_Sch_5F00_RevD.PDF
此致、