This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:正单端输入的最佳驱动器

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675, THS4503, THS4501, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672787/ads1675-best-driver-for-positive-single-ended-input

器件型号:ADS1675
主题中讨论的其他器件: THS4503THS4501THS4541

您好!

我有一个应用需要一个非常精密的 ADC 来对频率范围为直流到(子) 350kHz 的信号进行采样、我想使用 Σ-Δ ADS1675。

请记住、输入信号仅为正(相对于接地)。

在数据表中、我看到 THS4503用于驱动 ADS1675、但"奇怪"的电源电平(+9V/-4V)在构建和提供给驱动器时非常无聊。

由于我的信号仅为直流且为正、我想知道在2.5V 共模基准的单电源(+5V/GND)中使用 THS4501时是否出错。

您可以在附加中找到 TINA 原理图...

在本示例中、我使用了正信号 sin @ 100KHz。

提前感谢您的回复。

此致

Andrea

e2e.ti.com/.../Driving_5F00_ADS1675.TSC

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrea、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    ADS1675数据表几年后未更新。 THS4503在您建议的电路配置中仍然可以正常工作、但也许您也可以考虑采用类似于 THS4541的更新版本(请参阅下面的比较)。 此器件的带宽几乎是带宽的两倍、而宽带电压噪声不到宽带电压噪声的一半。 该器件系列中较新的 THS45xx FDA 通常用于驱动我们的宽带宽、非缓冲 Δ-Σ ADC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan
    非常感谢。
    此致
    A. F.