This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668774/adc32rf45-adc32rf45

器件型号:ADC32RF45
主题中讨论的其他器件: LMK04828

您好!

我的问题是视差和不可更改的错误。 我有一个带有 adc32rf45和 LMK04828的 FMC 板以及一个承载此 FMC 板的 kintex Ultrascale FPGA 载板。 我在 LFMS=82820模式下运行该 ADC、采样频率为3GHz、位分辨率为12位、通道速率为12Gb/s 当我在通道2和3上不时(不经常)检查 FPGA 侧的 ILA 内核时、我会遇到视差和不可更改的错误。 我认为这些误差是由于信号完整性问题造成的。 因此、我想使用 IBERT 内核检查 FPGA 侧的眼图。 我要问的是如何设置 ADC、以便能够在 ADC 端生成测试模式、以便 FPGA 端的 IBERT 内核能够检测到该模式? 我还想知道、对于12Gb/s 通道速率、建议使用哪种去加重设置、其中 ADC 和 FPGA 之间的大致距离最多为10英寸?  

如果您能尽快回复、我将不胜感激。

Erdal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erdal、

    我们将详细了解您的问题、并将很快再次与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以向 Xilinx 应用支持团队询问如何在 FPGA 中使用 IBERT 模块。
    2.如果电路板采用 FR4材料制成、则25°C 时材料的典型损耗为0.2dB/IN/GHz。 在12Gbps (即6GHz)下、10英寸的距离会导致~12dB 的损耗。
    您可以在 ADC 中执行12dB 去加重并测试接收器处的眼图。 但是、FR4的损耗随温度变化很大。 因此、您可能找到了确切的损耗曲线、并通过 ADC 中的适当去加重设置以及 FPGA 中的 CTLE 和/或 DFE 设置对其进行补偿。
    此致、
    Sourcabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourabh、

    您不会混淆强调和去加重、对吧? 由于我们具有12dB 的布线损耗、因此我希望将发送器加重设置为12dB。 我们在 adc32rf45中没有加重功能。 如果我错了、请纠正我的问题。 我将所有通道的去加重简单设置为 x00、在接收器侧、我使用 DFE 均衡、假设插入损耗为20dB。 此外、我的 JESD 输出设置为810mV pp 对于12Gb/s 通道速率、这是合适的值吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erdal、

    ADC32RF45具有去加重选项。 去加重意味着稳定的电压电平会与去加重设置的电压电平减少相同。 例如、发送器上6dB 的去加重意味着稳定的电压电平为405mVpp (如果没有去加重值为810mVpp)。

    ADC32RF45串行寄存器映射的 JESD 数字页(690000h、M = 1)包含去加重设置(默认值为0x00、这意味着不使用均衡)。
    对于损耗为12dB 的通道、20dB 均衡(由接收器的 DFE 决定)可能是一种溢出。 我不确定它会导致什么错误。 我建议您首先计算(或仿真)通道的确切损耗。 然后、制定适当的均衡方案(Tx 处的均衡方案最高可达12dB、Tx 处的均衡方案最高可达20dB (?) 在 Rx -不确定您的 Rx 是否也具有 CTLE)。 您可以要求 Rx 供应商为您提供 Rx 中 SERDES 的 AMI 模型。  

    对于 Tx (即 ADC32RF45的 SERDES)、TI 网站上已经提供了 AMI 模型、但该模型仅支持一些用于仿真的去加重设置。

    如果您不了解 AMI 模型、它是"接口的算法建模"模型、与许多 EDA 工具兼容(例如、Keysight 的高级设计系统(ADS)工具可用于仿真)。 由于 AMI 模型涉及 IBIS 模型的使用以及接口缓冲器的电气特性、有时它也称为 IBIS-AMI 模型。

    此致、

    Sourcabh