This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:基准输出电压

Guru**** 2516490 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671398/ads8638-reference-output-voltage

器件型号:ADS8638

大家好

如果我们问 ADS8638、您会介意吗?

我们的客户使用一个内部电压基准、 在 REF 和 REFGND 之间将电容值降低10uF。

在我们客户的电路板上、REF 电压(全部9个电路板)的结果平均为2.67V。 9个电路板的容差为±0.6%。

在数据表中、典型电压为2.5V、容差为±1.2%。

为什么会有一些差异?

然后、条件如下;

AVDD=5.0V、 DVDD=3.3V、HVDD=5.0V、HVSS=GND

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    感谢您在 E2E 上提出的问题。

    ADS865.10数据表中的规格的特征是 HVDD=10V 至15V、HVVSS=-10V 至-15V、此外还要求 VHVDD 和 VHVSS 、10V <VHVDD - VHVSS<30V as shown in page 5 (Electrical Characteristics table) in the datasheet,  但是您客户的测试条件(VHVDD - VHVSS=5V)不符合此要求、请更换电源 并再次检查。

    顺便说一下、 当在 ADS8638上使用内部基准电压时、10uF 去耦电容是很好的、另外、请将该电容靠近 REFP 和 REFGND 引脚放置以获得更好的性能。

    谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale San

    感谢您的回复!
    我们的客户还有 一个问题。


    我们使用以下条件进行了测试;
    AVDD=5.0V、 DVDD=3.3V、HVDD=12.0V、HVSS=GND
    (HVDD 从5V 更改为12V、以适应值10V<VHVDD-VHVSS<30V。)
    似乎满足"10V<VHVDD-VHVSS<30V "和 "HVDD = 10V 至15V"的条件。
    但是、VREF 电压为2.67V、例如
    因此、除非 HVSS 在–10V 至–15V 范围内、 否则我们的客户是否无法 获得 VREF=2.5V (典型值)?

    或者、如果 VHVSS=0V、它是否需要 VHVDD=15V?
    VHVDD:最小值:5V 典型值:10V 最大值:15V
    VHVSS :最小值:-15V 典型值:-10V 最大值:0V

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    我刚刚在 ADS8638EVM 电路板上进行了仔细检查、内部电压基准与 HVDD 和 HVSS 无关、该内部电压基准在不同的电源情况下(2.5V)表现良好:不同的 HVDD/HVSS 电压、即使没有 HVDD/HVSS 电源也是如此。 对内部前端 HV 多路复用器应用了 HVDD/HVSS 要求。

    再次检查数据表后、内部电压基准由 AVDD 供电、而不是由 HVDD 和 HVSS 供电、请在数据表中查看方框图、如下所示:

    客户的设备肯定存在其他问题、可能已损坏。

    谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale San

    非常感谢您的回复。

    我们 有关于  REFGND 的问题。  
     如图73所示、在我们客户的电路板上、REFGND 未连接到 GND。
    是否应连接到 GND?
    根据它、 是否可以获得 VREF (典型值)=2.5V (正常电压)?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!
    如果使用实心接地层、REFGND 绝对应连接到模拟接地或接地层。 这是客户问题的根本原因。 应更正数据表中的图37、图38中所示 REFGND 的接地连接正确。

    此致
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale San

    感谢你的答复。
    通过将 REFGND 连接 到模拟接地、我们的客户得到 VREF 电压= 2.50V。

    应更正数据表中的图37、图38中所示 REFGND 的接地连接正确。
    ->在 ADS86842 的数据表中,每 幅图如下所示;
    图37:SINAD 与通道编号间的关系
    图38:SINAD 与自然通风温度间的关系

     您提到图37和图38所示的数据表是否正确?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    这是一个好消息、感谢您的更新。 我为这个错误道歉、REFEND 连接的数字应该是73和74。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale San

    感谢您的回复!
    如果 您有机会更新数据表、是否可以在 图73中添加说明(REFGND-AGND 应连接)?
    这是客户的请求。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    当然、我会让系统和营销部门的同事知道这一点、他们下次还会一起更新其他更改。 谢谢。

    此致

    戴尔