请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1198 尊敬的 TI 团队:
我们已为 12通道 ECG 设计了使用 ADS1198的定制板。我们计划通过修改 RLD 导出设置并将直流导联脱落检测方法从电流感测 Metod 更改为 PU/PD 电阻器方法来改善导联脱落检测。
以下是 ADS1198寄存器的值已更改。
ADS1198寄存器 | 旧设置 | 新设置 |
LOFF (0x04) | 0x0F (电流源模式导联脱落) | 0x13 (上拉/下拉电阻器模式导联脱落) |
RLDSENSP (0D) | 0x02 (LA) | 0x07 (LA、LL、V6) |
RLDSENSn (0E) | 0x02 (RA) | 0x07 (RA、RA、WCT) |
ADS1198前端输入通道如下所示。
通道1P | V6 |
通道2P | 洛杉矶 |
通道3P | LL |
通道4P | V2 |
通道5P | v3 |
通道6P | v4 |
通道7P | V5 |
通道8P | V1 |
通道2N | RA |
通道3N | RA |
请澄清以下问题。
1.更改导联脱落检测方法对 ECG 病理上的上拉/下拉电阻模式导联脱落的影响是什么?
2. 更改 RLD 导出(RLDSENSP -0x07、 RLDSENSN - 0x07)对 ECG 生理的影响是什么。
原理图如下所示。
谢谢、
此致、
比柳