This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:ADS1198直流导联脱落检测与放大器;RLD 导出。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671467/ads1198-ads1198-dc-lead-off-detection-rld-derivation

器件型号:ADS1198

尊敬的 TI 团队:

    我们已为 12通道 ECG 设计了使用 ADS1198的定制板。我们计划通过修改 RLD 导出设置并将直流导联脱落检测方法从电流感测 Metod 更改为 PU/PD 电阻器方法来改善导联脱落检测。

以下是 ADS1198寄存器的值已更改。

ADS1198寄存器 旧设置 新设置
LOFF (0x04) 0x0F (电流源模式导联脱落) 0x13 (上拉/下拉电阻器模式导联脱落)
RLDSENSP (0D) 0x02 (LA) 0x07 (LA、LL、V6)
RLDSENSn (0E) 0x02 (RA) 0x07 (RA、RA、WCT)

ADS1198前端输入通道如下所示。

通道1P V6
通道2P 洛杉矶
通道3P LL
通道4P V2
通道5P v3
通道6P v4
通道7P V5
通道8P V1
   
通道2N RA
通道3N RA

请澄清以下问题。

1.更改导联脱落检测方法对 ECG 病理上的上拉/下拉电阻模式导联脱落的影响是什么?  

2. 更改 RLD 导出(RLDSENSP -0x07、 RLDSENSN - 0x07)对 ECG 生理的影响是什么。

原理图如下所示。

谢谢、

此致、

比柳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bhairu、

    感谢您发帖到精密 ADC E2E 论坛!

    我不相信我完全理解你的生理含义、但我会尽力回答你的问题。 请告诉我我的答案是否合理、或者我是否遗漏了一些东西。

    1) 1)使用上拉/下拉电阻器方法将导致比电流感应方法更大的电流消耗。 电流感测将使用4nA、8nA、12nA 或16nA、如数据表第44页所示。 您没有提到 AVDD 使用的电压、但假设 AVDD = 3.3V、且 PU/PD 电阻为10M Ω 且患者保护器电阻为50k Ω、则总回路电阻为20.1M Ω。

    I = V/R = 3.3V/20.1MOhm = 164nA。 从示例公式中可以看出、电流的幅度将增加10倍。

    2) 2)为 RA 使用两个通道是一种有趣的方法、我以前从未考虑过。 您是代码方面的专家、因此我将在这里根据您的选择做出选择。 不过,我认为这是不能接受的。 RLD 将从您选择的电极组合中导出。 在本例中:RA、RA、WCT、LA、LL 和 V6。 由于该 RLD 直流值在经过负反馈环路后是共模抑制、因此实际直流值并不重要(只要患者不受伤害)。