This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80:ADC32RF80 JESD204B?

Guru**** 2811525 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671557/adc32rf80-adc32rf80-jesd204b

器件型号:ADC32RF80

戴尔

客户电路板采用 ADC32RF80设计。
设置值如下所示。

L:4.
M:4.
F:2.
C:1
K:32
扰频:关闭
采样:3GHz
Serdesclk:250米
杰斯德 Core clk:125m
参考编号:7.8125M

从 ADC32RF80输出的数据在 FPGA 中捕获、如下所示。

解决方案是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在配置开始之前、确保 sysref 和采样时钟出现在相应的 ADC 输入上并且稳定。

    验证同步进入 ADC 的极性。

    此致、

    Satish。