大家好、
我们在随附的 PPT 中提供了最新的项目规格。 我们 已经开始了这个项目。我们 必须缩小到合适的解决方案。
我们需要满足此要求的解决方案。 请建议 并帮助我们找到合适的解决方案 e2e.ti.com/.../Metering-application-specifications.ppt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们在随附的 PPT 中提供了最新的项目规格。 我们 已经开始了这个项目。我们 必须缩小到合适的解决方案。
我们需要满足此要求的解决方案。 请建议 并帮助我们找到合适的解决方案 e2e.ti.com/.../Metering-application-specifications.ppt
您好、Garrett、
请在下面找到答案。
1. 您的两个电流输出是否使用了两线或三线设计?
我们使用2线电流输出
2.您提供了分辨率要求。 您的误差规格要求是什么?在什么温度范围内?
-总体未调误差(TUE):最大值0.05%、 温度--40 -+85度
3.您能否详细说明隔离要求?
我们需要电隔离
4."时间常数可选"是什么意思? 这是设置时间要求吗?
-这用于环路电流压摆率控制。 这有助于通过控制时间常数来控制环路电流的变化率。
您好、Namrtha、
我们拥有的唯一完全集成的两线制电流环路器件是 DAC161S997和 DAC161P997。 这些器件不符合您的误差规格。 在整个温度范围内很难达到0.05%的误差规格、并且可能需要在整个温度范围内进行校准。 我建议查看 TIDA-01504中提供的分立式解决方案:
https://www.ti.com/tool/TIDA-01504
此参考设计使用具有超小温漂的高精度 DAC8830。 通过校准、这样的设计可能满足您的需求。
至于隔离、我不确定如何实现隔离中电流环路、如您的方框图所示。 您确定这是要求吗? 我已经看到微控制器和其他感应电路之间有效隔离、但没有看到中间回路。 如果您对此有更多信息、请告诉我。
谢谢、
Garrett