This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 申请 TI 器件建议_4-20mA DAC

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, TIDA-01504, DAC161P997, DAC8830, DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669382/request-for-ti-part-suggestion_4-20ma-dac

主题中讨论的其他器件:DAC161S997TIDA-01504DAC161P997DAC8830DAC8740H

大家好、

我们在随附的 PPT 中提供了最新的项目规格。 我们 已经开始了这个项目。我们 必须缩小到合适的解决方案。

我们需要满足此要求的解决方案。 请建议 并帮助我们找到合适的解决方案 e2e.ti.com/.../Metering-application-specifications.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namrtha、

    我有几个问题可以帮助我更好地了解您的建议设计并推荐合适的 DAC。

    1.您的两个电流输出是否使用了两线或三线设计?

    2.您提供了分辨率要求。 您的误差规格要求是什么?在什么温度范围内?

    3.您能否详细说明隔离要求?

    4."时间常数可选"是什么意思? 这是设置时间要求吗?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    请在下面找到答案。

    1. 您的两个电流输出是否使用了两线或三线设计?

    我们使用2线电流输出

    2.您提供了分辨率要求。 您的误差规格要求是什么?在什么温度范围内?

    -总体未调误差(TUE):最大值0.05%、 温度--40 -+85度

    3.您能否详细说明隔离要求?

    我们需要电隔离

    4."时间常数可选"是什么意思? 这是设置时间要求吗?  

    -这用于环路电流压摆率控制。 这有助于通过控制时间常数来控制环路电流的变化率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namrtha、

    我们拥有的唯一完全集成的两线制电流环路器件是 DAC161S997和 DAC161P997。 这些器件不符合您的误差规格。 在整个温度范围内很难达到0.05%的误差规格、并且可能需要在整个温度范围内进行校准。 我建议查看 TIDA-01504中提供的分立式解决方案:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01504

    此参考设计使用具有超小温漂的高精度 DAC8830。 通过校准、这样的设计可能满足您的需求。

    至于隔离、我不确定如何实现隔离中电流环路、如您的方框图所示。 您确定这是要求吗? 我已经看到微控制器和其他感应电路之间有效隔离、但没有看到中间回路。 如果您对此有更多信息、请告诉我。

    谢谢、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    感谢您的回复。
    我有另一个查询。
    您能不能向我推荐一个输入电流为4-20mA 且符合 HART 标准的 ADC
    谢谢、
    Namrtha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namrtha、

    输入模块上的 ADC 本身不符合 HART 标准。 ADC 仅用于将负载电阻器上的电压数字化。 然后、根据该电压计算环路中的电流。 HART 通信需要 HART 调制解调器。 我附上了一个图、下面对此进行了说明。 DAC8740H 是一款用于 HART 通信的 HART 调制解调器。 关于选择特定 ADC、我建议将其发布到 ADC 论坛、以了解有关此应用要求的更多信息。

    谢谢

    Garrett