大家好
如果我们问 ADS7865、您会介意吗?
您能告诉我们 AVDD 和 REFIN 之间的关系吗?
模拟输入为单端
-REFIN 由外部参考 电压施加。 客户不使用 REFOUT。
在以下情况下、如何进行数字转换?(它对数字转换有影响吗?)
①-1 AVDD=5.2V,VREF=2.5V,模拟输入=5.0V
①-2 AVDD=4.8V,VREF=2.5V,模拟输入=5.0V
②-1 AVDD=5.2V,VREF=2.5V,模拟输入=4.8V
②-2 AVDD=4.8V,VREF=2.5V,模拟输入=4.8V
③-1 AVDD=5.2V,VREF=2.5V,模拟输入=3.0V
③-2 AVDD=4.8V,VREF=2.5V,模拟输入=3.0V
由于这种问题的背景、在客户的电路中 、AVDD 精度与 VREFIN 相比比较粗略。
因此、它 可能出现在①-1至③-2的条件之上。
此致、
大田松本