This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7865:当 AVDD 精度与 VREFIN 相比较差时、数字转换会产生影响

Guru**** 2608395 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668393/ads7865-digital-conversion-influence-when-avdd-accuracy-is-rough-compared-with-vrefin

器件型号:ADS7865

大家好

如果我们问 ADS7865、您会介意吗?

您能告诉我们 AVDD 和 REFIN 之间的关系吗?
模拟输入为单端
-REFIN 由外部参考 电压施加。 客户不使用 REFOUT。
在以下情况下、如何进行数字转换?(它对数字转换有影响吗?)

①-1 AVDD=5.2V,VREF=2.5V,模拟输入=5.0V
①-2 AVDD=4.8V,VREF=2.5V,模拟输入=5.0V

②-1 AVDD=5.2V,VREF=2.5V,模拟输入=4.8V
②-2 AVDD=4.8V,VREF=2.5V,模拟输入=4.8V

③-1 AVDD=5.2V,VREF=2.5V,模拟输入=3.0V
③-2 AVDD=4.8V,VREF=2.5V,模拟输入=3.0V

由于这种问题的背景、在客户的电路中 、AVDD 精度与 VREFIN 相比比较粗略。
因此、它 可能出现在①-1至③-2的条件之上。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    ADS7865使用内部基准指定了70dB PSRR;遗憾的是、使用外部基准时、我没有任何规格。  但是、如果根据上述说明、外部基准是恒定的2.5V、而外部基准和放大器驱动器电路具有高 PSRR 并保持恒定、 则可以放心地假设使用70dB PSRR ADC 规格是最坏的情况。  此外、在这种情况下、12B 器件的 LSB 代码变化很小。

    假设 AVDD +/-200mV 变化是电源电压的直流误差、 则可以使用 PSRR 规格估算 ADC 输出电压或代码的变化、 近似估算表明 ADS7865 (12-B ADC)的代码变化小于+/-1LSB。  请参阅下面的内容。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis San

    非常感谢您的回复!
    我们希望了解更多详细信息。

    ①-1 AVDD=5.2V,VREF=2.5V,模拟输入=5.0V
    ①-2 AVDD=4.8V,VREF=2.5V,模拟输入=5.0V
    ->在 pf ①-1的情况下,由于 REFIN×2=2.5V<AVDD=5.2V,我们假设 FS 会增加。(+FS)
    ->如果 pf ①-2,我们假设它是饱和的

    ②-1 AVDD=5.2V,VREF=2.5V,模拟输入=4.8V
    ②-2 AVDD=4.8V,VREF=2.5V,模拟输入=4.8V
    ③-1 AVDD=5.2V,VREF=2.5V,模拟输入=3.0V
    ③-2 AVDD=4.8V,VREF=2.5V,模拟输入=3.0V
    ->在这种情况下,我们假设 FS 将波动。
      或者、如果 REFIN 是固定值、AVDD 电压是否没有影响?

    很抱歉再次询问您。
    但是、我们的客户希望了解更具体的内容。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、

    转换结果中的满量程定义为±VREF; 其中 ADC 执行转换、将电压差(CHxx+)-(CHxx-)与基准电压(VREF)进行比较。  VREF 定义了满量程电压、代码结果主要是基准电压的函数。  

    但是、器件的有效输入线性范围由 AVDD 电源分隔、仅在 VIN 不超过条件 VIN=< AVDD+0.1V 时提供有效转换。   根据数据表、该器件将接受高达 AVDD + 0.1V 的输入电压、从而提供预期的线性转换结果。 超过 AVDD+0.1V 的电压将超出 ADC 器件的有效线性范围。   请参阅数据表第3页上的数据表满量程差分输入范围和绝对输入电压规格。  如果输入电压超过 AVDD+0.1V 条件、内部 ESD 保护单元可能会开始导通、从而影响结果的线性度、此时输入电压超出器件的线性范围。

    在上述情况下、转换 CHxx+和 CHxx-之间的电压差 o、其中满量程始终为±VREF=±2.5、并且该器件在所有情况下都能正常工作、但情况1-2除外、其中输入电压超出线性范围、其中 CHxx+超过 AVDD+0.1V 限制。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis San

    感谢你的答复。
    好的、我们明白了。

    此致、

    大田松本