This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:板载 VCXO 时钟模式(CMODE4)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668677/dac38rf82evm-on-board-vcxo-clock-mode-cmode4

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82

您好!  

我正在尝试启动并运行此评估套件、但还没有太多时间。 到目前为止、软件可以识别器件、但我在将其配置到用户指南中列出的 CMODE4中失败。 用户指南中没有使用此模式的示例、但是我想使用板载电路评估器件、而不使用任何外部源。  

我已将电路板连接到具有5A 电流限制的5V 电源(应大于足够的电流)。

 

在 EVM 跳线上、我进行了以下设置:

 

JP1 = 2-3上的分流器;使 DAC 退出睡眠模式

JP2 = 1-2上的分流器;启用 DAC 输出

JP3 =闭合;启用电源至122.88MHz VCXO

JP8 =开路;启用 VDDIF1电源

JP9 =开路;启用 VEE18N 电源

JP10 =开路;启用片上 PLL 时钟模式

 

这些说明按用户指南第3页列出。

 

我认为 GUI 是我在设置过程中遇到一些问题的地方。 是否有快速测试设置来输出射频信号、我可以使用它来确保我的硬件设置正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    有关如何在 CMODE4中操作 DAC38RF82的说明实际上位于 DAC GUI 的主页上。 请查看右侧面板中的第二段。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、  

    我已经在 GUI 中看到/阅读了说明、但让我的评估板与122.88MHz VCXO 配合工作时仍然存在一些问题。 我想我更想找一个示例设置/过程来设置器件、以便在 VCXO 模式下输出音调(如果存在类似情况)。  

    请注意、我使用外部参考时钟使器件能够在 CMODE3中工作。 由于这两种模式非常相似、我觉得可能缺少一些小的东西、例如去焊/重新焊接电容器。 不确定是否正确、如果有评估板原理图、我还没有查看。  

    我也仔细检查了跳线连接。   

    谢谢、  

    Dan 卖家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8741.6144MSPS_5F00_8x_5F00_10M_5F00_ref_5F00_LMF_5F00_841.cfge2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_6144M_5F00_PLL_5F00_3072M.pptxDan、

    尝试执行此启动序列。 您还需要随附的配置文件。 这将使您能够使用板载122.88MHz VCXO 操作 DAC。 10MHz 输入是可选的。 无论是否使用、该设置都可以正常工作。  

    此致、

    Jim