This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:[ADS8598H]错误 ADS8588S PDK 的 ADS8598H 芯片组

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668435/ads8598h-ads8598h-error-ads8598h-chipset-of-ads8588s-pdk

器件型号:ADS8598H
主题中讨论的其他器件: ADS8588S

我使用的是 ADS8598H 而不是 ADS8588S PDK、但它存在输出错误。

它已从 ADS8588S PDK 中删除 ADS8588S 芯片组。

我焊接了 ADS8598H 芯片组。 我尝试使用 ADS8588sPDK。

我使用了 ADS8598H EVM GUI 程序。

如何解决随附图片附带的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rice、
    感谢您选择 TI 精密 ADC。 不能直接将 ADS8588SEVM 电路板和 GUI 用于 ADS8598H 的测试、因为:
    ADS8588S 是16位200ksps ADC、ADS8598H 是18位500kSPS ADC、它们具有不同的时序、ADS8588SEVM GUI 是为 ADS8588S 而开发的、而不是为 ADS8598H 而开发的。
    ADS8588SEVM 上的 EEPROM 已使用 ADS8588S 的信息进行编程、该信息将用于通过 GUI 和固件识别器件/EVM。
     我将与我们的团队讨论为您提供解决方案、谢谢。

    此致
    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rice、

    我为反馈迟了表示歉意。 请执行以下步骤:

    请   将 EVM 板上跳线 S2的白色按钮更改为 下图所示的位置、这将使 S2的引脚2和3 (GND)短路。

    2.  从  以下 Web 链接下载 ADS8598H EVM GUI、并以管理员身份将其安装到您的计算机上。

         http://www.ti.com/product/ADS8598H/toolssoftware

    3. 使用 USB 电缆连接 EVM 并使用此新 GUI 进行检查。

    谢谢、请告诉我这是否可行。

    此致

    戴尔