请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSW1266EVM
你好
我使用 TSW30SH84evm 作为 DAC。 我正在 HSDC 专业版软件中输入"WCDMA_TM1_sinkiIF30MHz_Fdata737.28MHz_1000.tsw"文件。 我在 软件右上角选择了"通道 A"。
现在 、"WCDMA_TM1_复合 IF30MHz_Fdata737.28MHz_1000.tsw"文件有四列数据。
问题1. 它是否将通道 A 的 I 和 Q 表示为前两列、将通道 B 的 I 和 Q 数据表示为第3和第4列?
我们在 ADC tsw1266evm 的输出端得到两列(从上面 DAC 的输出端获取输入)。
问题2. 它是否代表我选择的通道 A 的 I 和 Q 数据?
谢谢、
梅扬克