This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1266EVM:了解 ADC 的输出数据代表什么

Guru**** 2580715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669509/tsw1266evm-understanding-what-the-output-data-of-adc-represents

器件型号:TSW1266EVM

你好  

我使用 TSW30SH84evm 作为 DAC。 我正在 HSDC 专业版软件中输入"WCDMA_TM1_sinkiIF30MHz_Fdata737.28MHz_1000.tsw"文件。 我在 软件右上角选择了"通道 A"。  
现在  、"WCDMA_TM1_复合 IF30MHz_Fdata737.28MHz_1000.tsw"文件有四列数据。
问题1. 它是否将通道 A 的 I 和 Q 表示为前两列、将通道 B 的 I 和 Q 数据表示为第3和第4列?

我们在 ADC tsw1266evm 的输出端得到两列(从上面 DAC 的输出端获取输入)。  
问题2. 它是否代表我选择的通道 A 的 I 和 Q 数据?

谢谢、
梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A1:正确。 前两列是通道 A 的 I/Q 数据、后两列是通道 B 的 I/Q 数据
    答2:正确。 这两列表示双 ADC 的数据输出。 在 TSW1266EVM 的上下文中、数据表示来自解调器的 I/Q 数据(因此来自连接到 TSW1266EVM 输入的通道 A)。

    -RJH