This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:AVDD 电源

Guru**** 2784565 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669282/ads131a04-the-supply-of-avdd

器件型号:ADS131A04
尊敬的朋友: 

 我想为模拟 AVDD 使用5V 单电源、因此 AVSS 为0V、如图所示(手册第77页)。

但是、为什么"建议运行条件"(手册第7页)上 所述的电源电压 AVDD 与 GND 之间的关系? 如果 AVSS 为0V, AVDD 为5V,是否存在风险?
我不需要启用负电荷泵。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、user5427805!

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! 我想指出的一点是、您在上述的帖子注释中拥有较旧的数据表修订版、当前 ADS131A04数据表的修订版为"D"(2018年1月修订版)。 您的连接正常、就像当前数据表第81页的图108所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Tom

    感谢您的回答、但我无法打开该链接以及 ADS131A04网站主页上的(修订版 D)。 请帮帮我。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    这是否有帮助?

    e2e.ti.com/.../ads131a04.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    很不错! 在我发现此错误之前,除了问题中的第一张图片,为什么 AVDD>3.6V? 第二张图片未识别、AVSS 到 GND=0V、处于建议范围的边界、与第二张图片相同。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁好、

    建议的运行条件反映了 ADS131A04所有性能规格的运行条件。 您希望使用的单极电源条件也很好、并且处于建议条件上表中列出的 ADS MAX 条件内。