This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4245:ADS4245、高可靠性 ADC、模数转换器、2#39;s 补码模式

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669332/ads4245-ads4245-high-reliability-adc-analog-to-digital-converter-2-s-complement-mode

器件型号:ADS4245

数据表中提到最大差分模拟输入摆幅为2Vpp、但也提到 INP 和 INM 在 VCM+0.5和 VCM-0.5之间对称。请阐明这如何确保在任何时刻2Vpp。我还希望在输入范围内具有测试值代码(二进制补码输出)。

此致

Sreekanth A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth、

    要实现完整的输入范围、您需要确保两个输入对称摆动、具有1Vp-p 的最大摆幅、并以0.95V 为中心。 这可以通过使用数据表图140中所示的电路来实现。 如果您使用的是放大器、请将 ADC 的 VCM 输出端连接到放大器的 VCM 输入端、以便将放大器输出端设置为 ADC 的适当 VCM 输入端。

    此致、

    Jim