请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS4245 数据表中提到最大差分模拟输入摆幅为2Vpp、但也提到 INP 和 INM 在 VCM+0.5和 VCM-0.5之间对称。请阐明这如何确保在任何时刻2Vpp。我还希望在输入范围内具有测试值代码(二进制补码输出)。
此致
Sreekanth A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表中提到最大差分模拟输入摆幅为2Vpp、但也提到 INP 和 INM 在 VCM+0.5和 VCM-0.5之间对称。请阐明这如何确保在任何时刻2Vpp。我还希望在输入范围内具有测试值代码(二进制补码输出)。
此致
Sreekanth A