主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 ADS1298
你好。 我们有一个带 ADS1298R 的 ECG 器件。 我们需要通过 IEC_60601-2-27、 根据子条款201.12.1.101.3、我们有一些疑问。 它与输入阻抗测量有关。 该测试用于将一个并联 RC 网络620k || 4.7nF 与经测试的电极串联。
想法是比较具有和不具有串联阻抗的电压电平。 差值必须小于20%才能通过测试。 测试信号为正弦信号、频率为0.67Hz 和40Hz。
0.67Hz 时、压降不大、我们 显然通过了测试。 40Hz 时、压降约为12%。 因此、我们也可以通过测试。
但我想知道的是-为什么我们在更高的频率上会有这个压降?
我们的输入电路包括简单的 RC 滤波器10Kohm || 680pF。 我们还在 ECG 电缆中串联了一个10千欧姆的保护。 有一个 TVS 二极管并联、但它的电容非常小-只有几 pF。
因此、通常测试期间的输入电路包含640kOhm 的总电阻和700pF 的电容。 这是一个极点350Hz 的滤波器。 对于40Hz 的频率、 幅值应减小0.058dB、或幅度减小约1%。
但在我的实验中、我看到40Hz 上的下降率大约为10-12%。 压降显然取决于频率。 在1Hz 时、我们没有下降、在10Hz 时可见、在40Hz 时为10-12%、在100Hz 时、它真的很重要。 由于我的简单计算、这等于大约3nF 的并联电容、我的原理图中没有这种并联电容。
我们使用主动右腿驱动。 为了排除 RLD 的影响、我要将 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 寄存器设置为0x00。 这应消除频率反向环路、RLD 放大器的工作方式与电压跟随 器类似。我们将其用于电源中间的体极化。 但我们仍然有同样的问题- 40Hz 下降了10-12%。
我们在软件中有一个50Hz 上的二阶陷波滤波器。 但它在两种情况下都能工作-有无620k 连接。 测试是相对的、因此通常50Hz 的陷波不应影响测试结果。 无论如何-我尝试关闭50Hz 滤波器。 在这种情况下、噪声会更大、但40Hz 的降低再次明显可见。
那么、我的问题是-当将620k Ω 串联时、在40Hz 上会引起这种压降、还有什么呢?