Other Parts Discussed in Thread: ADS5294
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS5294 大家好、
要对信号链进行增益容差分析,我需要更好地了解 ADS5294的增益温度系数。
对于 EGCHAN 的温度系数、数据表中规定了一个<0.01%FS/degC 的典型值。
由于此值包含关系运算符(<)、我希望将此值分配给最大值的最小规格。
此外 、使用此关系运算符表示 TC 可能低于零。
有人可以帮助我解释此规范吗? 我能否将此典型规格解释为0...0.01%FS/degC 或-0.01...0.01%FS/degC?
在高级方面、谢谢您、
Patrick