This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:ADC#39;s 增益温度系数的解释

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687523/ads5294-interpretation-of-adc-s-gain-temperature-coefficient

器件型号:ADS5294
大家好、
 要对信号链进行增益容差分析,我需要更好地了解 ADS5294的增益温度系数。
 对于 EGCHAN 的温度系数、数据表中规定了一个<0.01%FS/degC 的典型值。
 由于此值包含关系运算符(<)、我希望将此值分配给最大值的最小规格。
 此外 、使用此关系运算符表示 TC 可能低于零。
 有人可以帮助我解释此规范吗?   我能否将此典型规格解释为0...0.01%FS/degC 或-0.01...0.01%FS/degC?
 
在高级方面、谢谢您、
 

Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    TC 偏移误差规格意味着偏移幅度可高达每摄氏度+/- 0.01mV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen

    我试图解释增益 Tempco 规格而不是偏移 Tempco 规格。

     增益 Tempco 是否会使用外部基准进行改进?

    Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    增益温度系数规格通常小于+/-0.01%FS/degC。
    如图所示、各个通道的趋势可能是正的或负的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    如果您有其他问题、我会因为没有活动而关闭此主题、以便您可以自由提出新问题。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我还有这个问题。 "增益温度系数是否会通过外部基准提高?" 谢谢、Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    您正在寻找什么是增益温度系数规格?