主题中讨论的其他器件:ADS1294R、、
大家好、
我不熟悉这个论坛、可能会有点意外。
我可以看到、可以在级联配置中使用 ADS1298和 ADS1294R。 但是、是否可以使用内部时钟、或者时钟应该是开发板(HC735-2.048MHZ)上给出的独立振荡器。
此致!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、梅斯、
感谢您的发帖、欢迎参加论坛!
这两种器件都可以使用内部时钟或外部振荡器。
数据表在9.4.2.1/2节中介绍了 ADS1298和 ADS1294R 的级联和菊花链配置。
"要在菊花链配置中使用内部振荡器、请将其中一个器件设置为时钟源的主器件
内部振荡器被启用(CLKSEL 引脚= 1)和由器件产生的内部振荡器时钟
将 CLK_EN 寄存器位设置为1。 使用此主器件时钟作为其他器件的外部时钟源。"
希望这对您有所帮助、如果您有更多问题、请毫不犹豫地开始另一个主题!
尊敬的 Alex:
我再次非常感谢您。 您节省了我很多时间。 在我做出决定和执行硬件任务之前、我想再问一个问题。 如果我选择 ADS1298和 ADS1294R 并以串行方式组合在一起、我会看到数据将首先从主器件缓冲、然后是"不用考虑"、然后是从器件缓冲的数据。 每个通道数据似乎都是16位(4个状态位后跟12个数据位)。 那么、该器件不用多长时间? 它是相同的2字节、更长还是更短?
此致!!
尊敬的 Alex:
为了更清楚地了解我之前的问题:我计划将 ADS1298和 ADS1294R 结合使用。 使用 ADS1294R 的通道 I 进行呼吸并短接其余通道。
我意识到数据类似于3字节状态| 3字节 CH1数据| 3字节 CH2数据| 3字节 CH3数据| 3字节 CH4数据| 3字节 CH5数据| 3字节 CH6数据| 3字节 CH7数据| 3字节 CH8数据 ADS1298的一个示例。 然后、在 ADS1294R 的(XXX)和3字节状态| 3字节 CH1数据之后、三个通道被短接和禁用。 但是,“不关心”的字节数如何? 它是一个位、一个字节还是仅3个字节? 在第57页中、有一个额外的 SCLK 是必需的。 根据我的理解,一个 SCLK 是读取一个位所必需的,因此看起来它不关心的是一个位。 您能更详细地解释一下吗?
此致!!