This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298菊花链或级联

Guru**** 2977440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R, ADS1298, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693985/ads1298-ads1298-daisy-chain-or-cascaded

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:ADS1294R、、

大家好、

我不熟悉这个论坛、可能会有点意外。  

我可以看到、可以在级联配置中使用 ADS1298和 ADS1294R。 但是、是否可以使用内部时钟、或者时钟应该是开发板(HC735-2.048MHZ)上给出的独立振荡器。  

此致!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、梅斯、

    感谢您的发帖、欢迎参加论坛!

    这两种器件都可以使用内部时钟或外部振荡器。

    数据表在9.4.2.1/2节中介绍了 ADS1298和 ADS1294R 的级联和菊花链配置。

    "要在菊花链配置中使用内部振荡器、请将其中一个器件设置为时钟源的主器件
    内部振荡器被启用(CLKSEL 引脚= 1)和由器件产生的内部振荡器时钟
    将 CLK_EN 寄存器位设置为1。 使用此主器件时钟作为其他器件的外部时钟源。"

    希望这对您有所帮助、如果您有更多问题、请毫不犹豫地开始另一个主题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢您提供的信息。 我可以看到 "要在菊花链配置中使用内部振荡器、请将其中一个器件设置为启用内部振荡器(CLKSEL 引脚= 1)并通过器件产生内部振荡器时钟的主器件时钟
    将 CLK_EN 寄存器位设置为1。 使用此主器件时钟作为其他器件的外部时钟源。" 对于级联应用、还是仅对于菊花链配置、这种情况是否属实?

    此致!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的梅斯:

    很高兴能提供帮助! 级联表示并行运行器件、菊花链表示串联运行器件、因此本摘录介绍了如何使用器件1 (主器件)的内部时钟路由到器件2 (从器件)。 这是使用内部时钟的菊花链配置。

    如果我们使用外部时钟和2个器件、另一组示例:
    级联-外部时钟具有到器件1和器件2的独立连接。
    菊花链-外部时钟连接到器件1、器件1连接到器件2。

    这有道理吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我再次非常感谢您。 您节省了我很多时间。 在我做出决定和执行硬件任务之前、我想再问一个问题。 如果我选择 ADS1298和 ADS1294R 并以串行方式组合在一起、我会看到数据将首先从主器件缓冲、然后是"不用考虑"、然后是从器件缓冲的数据。  每个通道数据似乎都是16位(4个状态位后跟12个数据位)。  那么、该器件不用多长时间? 它是相同的2字节、更长还是更短?  

    此致!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    为了更清楚地了解我之前的问题:我计划将 ADS1298和 ADS1294R 结合使用。 使用 ADS1294R 的通道 I 进行呼吸并短接其余通道。

    我意识到数据类似于3字节状态| 3字节 CH1数据| 3字节 CH2数据| 3字节 CH3数据| 3字节 CH4数据| 3字节 CH5数据| 3字节 CH6数据| 3字节 CH7数据| 3字节 CH8数据 ADS1298的一个示例。 然后、在 ADS1294R 的(XXX)和3字节状态| 3字节 CH1数据之后、三个通道被短接和禁用。 但是,“不关心”的字节数如何? 它是一个位、一个字节还是仅3个字节? 在第57页中、有一个额外的 SCLK 是必需的。 根据我的理解,一个 SCLK 是读取一个位所必需的,因此看起来它不关心的是一个位。 您能更详细地解释一下吗?

     

    此致!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的梅斯:

    很抱歉我的回答有延迟。

    无关是一位。

    在 ADS1298中、您将看到24位标识+ 8ch * 24位数据= 216位
    然后、您将看到一个无关位。 = 1位
    然后、您将看到来自 ADS1294R 的数据。 24位识别+ 4通道* 24位数据= 120位
    总共216+1+96 = 337位/样本。

    即使您正在短接和禁用 ADS1294R 的 CH2-4、如果您发送 SCLK 进行收集、仍有数据可用。 但是、由于输出不会超过一个零字符串、因此无需收集此数据、也可以跳过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢您的代语表达。

    ADS1294R 和 ADS1298R 的尺寸是否不同? 或者、封装可以互换使用??  

    此致!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的梅斯:

    两个器件具有相同的封装尺寸。

    更换器件时、请记住、未使用的模拟输入引脚应连接到 AVDD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    再次感谢您的快速回答和指导。 我还有一个关于 ads1294R 应用的问题;如果我使用 ADS 1294R 来获得呼吸信号、而不是更多、请解释 RLD 电路的影响。 是否可以在没有 RLD 电路基准信号的情况下使用 ads1294R、或者是否应该像与其对应的 ECG 那样对其进行配置? 手册中没有提到任何内容。

    此致!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的梅斯:

    很高兴能提供帮助!
    查看 ADS1298数据表的图45。 您将使用其中一个 RLD 放大器对患者进行偏置、并将两个 RLDINV 引脚连接在一起、以获得两个器件的清晰读数。