This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:当使用 ADS1299收集 EEG 信号时、AFE4300将收集电极和皮肤的接触阻抗。 当在 AFE4300内部切换通道时、ADS1299收集的 EEG 信号上将出现峰值信号。 是的

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688081/afe4300-when-using-the-ads1299-to-collect-the-eeg-signal-the-contact-impedance-of-the-electrode-and-the-skin-is-collected-by-afe4300-when-the-channel-is-switched-inside-the-afe4300-there-will-be-a-peak-signal-on-the-eeg-signa

器件型号:AFE4300
主题中讨论的其他器件:ADS1299

当我们在 XX 项目中同时使用 ADS1299和 AFE4300时、会出现问题。 主要表现是、当使用 AFE4300测试电极的接触阻抗时、尤其是在 AFE4300的内部开关中、ADS1299收集的数据将会产生非常大的干扰信号、最终导致我们产品的性能不佳。  

有关详细信息、请参阅以下文档:

e2e.ti.com/.../4300_4B6DD58B_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Grace 您好、

    AFE4300中的 BCM 信号链的工作原理是向人体注入激励电流(通常为50kHz)并测量其上产生的电压。 该频率可能是 ADS 芯片 ECG 信号中高频信号分量的原因。
    验证和消除这种情况的一种方法是使用远低于 BCM 激励频率的 LPF 来过滤 ECG 数据。
    通常、ECG 具有高达150Hz 的信息、因此使用1KHz 的 LPF 过滤 ECG 数据将消除 ECG 数据中的高频率。 这只是一个建议、根据您的应用、您可能需要调整 LPF 的转角频率。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、感谢您花时间回答我们的问题并为我们提供帮助。
    但是、我们所描述的干扰信号类似于影响加阶跃响应。 有关详细信息、请参阅问题描述下方的 Excel 文件了解详细信息。
    其次、干扰信号的振幅和持续时间是随机的。
    第三、干扰信号和 EEG 信号处于同一频段。
    因此、滤波器无法在不影响 EEG 信号的情况下有效消除干扰信号。 此外、我们实际上已经尝试过您提到的程序、无法解决我们的问题。
    由于我们的项目非常紧迫、我们真诚地邀请您尽快为我们提供新的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    通常、不建议使用共享电极同时操作 AFE4300和 AFE1299。

    但是、为了让我们更深入地了解可能导致干扰的原因、请向我们发送一个图示、其中显示:

    1. AFE4300是否使用了单独的感应和激励电极

    2. 如何在 AFE4300和 AFE1299之间共享电极

    3. AFE4300测量的触点阻抗范围(以欧姆为单位)

    此致、

    Prabin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!

    AFE4300和 ADS1299之间的电路连接图以及我们的设计思想文档已通过电子邮件发送给您 Victor.chen (TI.FAE)。
    使用 AFE4300时的阻抗测量范围为0~20K 欧姆、测量误差小于10%。
    此外、由于我们迫切需要解决此问题、我们能否通过电子邮件直接与您沟通?

    此致、

    Grace
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    我们的项目非常紧迫,我们期待您的答复。

    此致、

    Grace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Grace 您好、

    如果您有其他问题、我会因为没有活动而关闭此主题、以便您可以自由提出新问题。 谢谢