请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4300 主题中讨论的其他器件:ADS1299、
当我们在 XX 项目中同时使用 ADS1299和 AFE4300时、会出现问题。 主要表现是、当使用 AFE4300测试电极的接触阻抗时、尤其是在 AFE4300的内部开关中、ADS1299收集的数据将会产生非常大的干扰信号、最终导致我们产品的性能不佳。
有关详细信息、请参阅以下文档:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.