请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSW14J56EVM
是否有可与 Matlab 一起使用的编程接口包来访问 TSW14J56EVM、生成触发器并从存储器中读取数据?
我们正在尝试 使用具有 ADC12DJ3200的 TSW14J56EVM。
如果没有 Matlab 接口、是否有替代方案?
谢谢
Shmulik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TSW14J56EVM
是否有可与 Matlab 一起使用的编程接口包来访问 TSW14J56EVM、生成触发器并从存储器中读取数据?
我们正在尝试 使用具有 ADC12DJ3200的 TSW14J56EVM。
如果没有 Matlab 接口、是否有替代方案?
谢谢
Shmulik
谢谢、我们找到了这些示例、这确实很有帮助。
但是、我们找不到适合我们应用程序的固件、您可能可以将我们定向到正确的文件。
我们希望在双通道模式 I 和 Q (模式2、3.2GHz)下工作。
对于此模式、我应该上传哪些固件?
2.是否有方法累加存储器中多个触发事件的数据? 假设我们的缓冲区为4K、并且我们在大约100ms 的间隔内生成一系列10个触发器、我们是否可以在存储器中累加所有40K 的数据、或者是否必须读取每个触发事件的数据?
提前感谢、
Shmulik