This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:用于与 TSW14J56EVM 通信的软件接口

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/694136/tsw14j56evm-software-interface-to-communicate-with-tsw14j56evm

器件型号:TSW14J56EVM

是否有可与 Matlab 一起使用的编程接口包来访问 TSW14J56EVM、生成触发器并从存储器中读取数据?

我们正在尝试 使用具有 ADC12DJ3200的 TSW14J56EVM。
如果没有 Matlab 接口、是否有替代方案?
谢谢  

Shmulik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shmulik
    我们已收到您的问题。 有人很快会给出更详细的回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmulik、
    我们在标准安装中安装了一些 HSDC Pro 自动化示例。
    查看 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual 和示例

    (或您安装的位置)

    有一个 Matlab 示例可用。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们找到了这些示例、这确实很有帮助。
    但是、我们找不到适合我们应用程序的固件、您可能可以将我们定向到正确的文件。  

    我们希望在双通道模式 I 和 Q (模式2、3.2GHz)下工作。
    对于此模式、我应该上传哪些固件?

    2.是否有方法累加存储器中多个触发事件的数据? 假设我们的缓冲区为4K、并且我们在大约100ms 的间隔内生成一系列10个触发器、我们是否可以在存储器中累加所有40K 的数据、或者是否必须读取每个触发事件的数据?

    提前感谢、

    Shmulik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmulik、
    所有 ADC12DJ3200设置使用相同的固件文件:TSW14J56REVD_firmware
    此文件位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\Firmware 中

    我建议从 HSDC 专业版开始、配置器件并正确提取数据、然后添加完成任务所需的自动化功能。

    对于(2)、我认为您将无法在100毫秒内重新触发。 每个捕获周期都有软件延迟和配置。 我们没有在存储器中累积样本的模式、所有捕获作为捕获周期的一部分缓存到文件中。 如果您在 MATLAB 或其他软件中自动执行捕获周期、您将能够保存原始数据捕获(通常在每个捕获周期上都会覆盖)。

    此致、
    Brian