This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AFE4300EVM-PDK:我想在 AFE4300 EVM 板和速率128之间实现 SPI 通信

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693711/ccs-afe4300evm-pdk-i-want-to-have-spi-communication-between-afe4300-evm-board-and-atemega128

器件型号:AFE4300EVM-PDK

工具/软件:Code Composer Studio

与上面的屏幕截图一样、当我获得初始化的寄存器值时、它每4个字节添加1位值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dongjun、

    您能否分享有关 AFE4300EVM 和 ATmega128之间连接的详细信息?

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的帮助下、我解决了我的问题。

    但还有另一个问题。

    抓图1是"激活单次触发模式"命令。

    屏幕截图2显示"Read ADC Data"和"ADC Data"。

    正如您在屏幕截图中看到的、MOSI 信号的电压缓慢下降。

    SPI 通信似乎存在一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dongjun、

    由于 MOSI 由 Atmega 控制、您可以检查代码以找到衰减曲线的原因。

    此致、
    Prabin