This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:ADC 输出削波

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/694705/ads52j90evm-adc-output-clipping

器件型号:ADS52J90EVM

我正在  JESD 模式下使用 TI 的高速 ADC 板 ADS52J90EVM。  我使用 Xilinx Zynq UltraScale+板 (zcu102)通过 JESD204B 接口读取 ADC 样本。   

我能够在 ILA 中看到样本。  

1- 我能够看到 ILA 上的斜坡测试模式(如图所示)  

2-我也要在 ILA 上获得自定义测试模式(如图所示)  

3-当我尝试查看外部输入信号(正弦波,斜坡信号)时。 输出(ADC_1,我在 ILA 中看到)是被截断的。 (如图所示)。   

我尝试更改外部信号的振幅和频率、但我在 FPGA 中接收到类似的波形(正弦和斜坡信号)。  

您能帮我解决这个问题吗?