This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:有关 VNCP、/DRDY 时序和输入连接设置的问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693418/ads131a04-question-about-setting-for-vncp-drdy-timing-and-input-connection

器件型号:ADS131A04
主题中讨论的其他器件:ADS131A02

您好!

据我了解 ADS131A02数据表、一旦您使用负电荷泵、您应该在 VNCP 引脚(11)中看到大约-1.95V 的电压、我是对还是错误地解释了第80页(11.1)?


谢谢!


VAPEREeZ-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Victor、

    感谢您的发帖!

    是的、您回答正确。 当启用内部负电荷泵时、VNCP 引脚(引脚11)将相对于接地强制为-1.95V。 电气特性表给出了负电荷泵的典型(-2V)和最大(-1.65V)电压。

    应使用一个介于220pF 和470pF 之间的电容器将该引脚旁路。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ryan 的回答、非常感谢。

    现在、我对电容器值感到困惑。 根据 datashett (2018年1月修订版)、第81页规定电容器应为270nF (与图109相同、也与第6页的表相同)。 不过、在第80页(11.1)中提到了此类电容值应介于220pF 到470pF 之间。

    请确认正确的值吗?

    我无法在 VNCP 引脚上获得-1.95V 的电压、我看到的大约为1.7V (正)、我将使用270nF 的电容器... 我想知道这是否是原因。


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    让我与设计团队核实一下。 我还注意到、EVM 原理图在 VNCP 上使用220nF、因此在某个地方肯定会出错。

    我应该在一整天左右的时间里得到答案。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    正确的范围为220nF 至470nF。 我们将在下一个修订版本中记录更新数据表的情况。 感谢您的观看!

    此致、