Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131A04 主题中讨论的其他器件:ADS131A02
您好!
据我了解 ADS131A02数据表、一旦您使用负电荷泵、您应该在 VNCP 引脚(11)中看到大约-1.95V 的电压、我是对还是错误地解释了第80页(11.1)?
谢谢!
VAPEREeZ-
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非常感谢 Ryan 的回答、非常感谢。
现在、我对电容器值感到困惑。 根据 datashett (2018年1月修订版)、第81页规定电容器应为270nF (与图109相同、也与第6页的表相同)。 不过、在第80页(11.1)中提到了此类电容值应介于220pF 到470pF 之间。
请确认正确的值吗?
我无法在 VNCP 引脚上获得-1.95V 的电压、我看到的大约为1.7V (正)、我将使用270nF 的电容器... 我想知道这是否是原因。
谢谢!