This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:检测系统中是否存在 DAC3484或 DAC3482

Guru**** 2809975 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/692760/dac3484-detect-if-dac3484-or-dac3482-in-the-system

器件型号:DAC3484
主题中讨论的其他器件:DAC3482

您好!

如果  系统上有 DAC3484或 DAC3482、是否有方法可以通过软件识别。  
两 个芯片的 DeviceID 和版本 ID 是相同的。

谢谢
Dimitar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitar、

    遗憾的是、寄存器组中没有用于识别 DAC3484或 DAC3482的唯一 ID 回读功能。 唯一的方法是目视检查设备的标签。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dimitar、  

    是的。 单击顶部窗格箭头并选择下拉菜单中的设备。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yosuf、

    实际上、我曾问是否写入/读取某些 dac348x 寄存器、我们可以确定它是 dac3482还是 dac3484。
    据我所知,这是不可能的。

    此致
    Dimitar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨、Dimtar、

    我认为没有寄存器可以读出您使用的 DAC。 不过、这两种情况下的 FPGA 时钟是不同的。 它们遵循所附图片中的关系。 通过调整 GUI 中的 FPGA 分频器并查看其工作原理、您可以推断您使用的是 DAC3482还是84。 或者,您可以随时查看软件包:)

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    我可以控制您建议的时钟、但是否有软件方法来检测 DAC 是否正常工作?

    我应该读取一些状态标志吗?  

    谢谢
    Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitar、

    您可以检查读出的寄存器5警报是否存在 DAC 操作中的任何潜在错误。 它检查基本时钟操作、FIFO 操作和 PLL 锁定状态(如果使用)等

    这将很好地指示系统运行状况。 在回读最新的报警状态之前、请务必清除报警。 警报是粘滞的、在错误恢复时不能自行清除、以确保用户知道过去发生了什么。

    其他有用的测试显示在以下主题中:

    e2e.ti.com/.../2561447