This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:ADS1292与 ADS1292R

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693532/ads1292-ads1292-vs-ads1292r

器件型号:ADS1292

尊敬的团队:

我的客户正在使用 ADS1292。

由于交货周期长、他们现在考虑使用 ADS1292R。

我想与您再次核实,从技术角度看,它们是否相同? ADS1292R 是否可以定义为直接替换?

如果电路板在几个生产批次中从 ADS1292更改为 ADS1292R、是否需要对电路板进行任何更改?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR 您好、

    感谢您对 ADS1292的支持!

    减去呼吸功能、这两个器件在功能上是等效的。 可通过适当的寄存器设置禁用调制和解调电路。 数据表中的所有其他非呼吸规格适用于两个器件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Ryan 的快速回答。