请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1292 尊敬的团队:
我的客户正在使用 ADS1292。
由于交货周期长、他们现在考虑使用 ADS1292R。
我想与您再次核实,从技术角度看,它们是否相同? ADS1292R 是否可以定义为直接替换?
如果电路板在几个生产批次中从 ADS1292更改为 ADS1292R、是否需要对电路板进行任何更改?
此致、
NIR。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.