This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298R

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1296, ADS1292R, ADS1298, ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693993/ads1298r-ads1298r

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件: ADS1296、 ADS1292R、 ADS1298、 ADS1294R

大家好、

如何使用 ADS1298R 同时获得12导联 ECG 和呼吸。 根据我的理解、似乎通道1将用于呼吸、而另外7个通道可生成导联 I、导联 II 和5胸导联 ECG。 有鉴于此、是否可以测量或确定如何使用额外的 ADS129X AFE 生成带 OUT 的额外胸导联 ECG、以便有6个胸导联 ECG?

此致!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的梅斯:

    感谢您的发帖!

    由于 ADS1298R 有8个通道、遗憾的是无法同时执行12导联 ECG +呼吸测量。 您需要添加一个附加器件并对其进行同步、以实现这一目的-例如 ADS1298 + ADS1292R 或 ADS1296 + ADS1294R。

    我的同事制作了一个有关测量 ECG 的视频培训系列、这可能会有所帮助。 以下链接中的视频重点介绍了如何导出附加 ECG 导联:
    training.ti.com/how-measure-ecg-analogue-lead-derivation
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    非常感谢您的更新。 如前所述、是否可以将 ADS1298和 ADS1292R 组合在一起? 因为它们具有不同的采样率(ADS1298的采样率为32KSPS、而 ADS1292R 的采样率为8KSPS)。 如果您能解释两个 ADC 之间的抑制速率衰减的机制、那将会很好。  

    很好的酒店!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的梅斯:

    可以使用 ADS1298 + ADS1292R、但我建议使用一个错误的方法、因为它们的寄存器不同。 与器件通信将需要复杂的代码和样本对齐-此外、由于 ADS1298必须以8kSPS 或更低的速率运行以匹配 ADS1292R 的采样速度、因此它还会牺牲32kSPS 采样能力。 这是对我的目的的监督,我对这种混乱表示歉意。

    使用 ADS1294R + ADS1296将是一种首选解决方案、因为它们共享相同的寄存器设置。