请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298R 主题中讨论的其他器件: ADS1296、 ADS1292R、 ADS1298、 ADS1294R
大家好、
如何使用 ADS1298R 同时获得12导联 ECG 和呼吸。 根据我的理解、似乎通道1将用于呼吸、而另外7个通道可生成导联 I、导联 II 和5胸导联 ECG。 有鉴于此、是否可以测量或确定如何使用额外的 ADS129X AFE 生成带 OUT 的额外胸导联 ECG、以便有6个胸导联 ECG?
此致!!