上电时、它在校准阶段间歇性挂起、CALRUN 卡在1、LVDS 输出卡在0。 重新上电后、此症状将消失。
通常、我们可以在100次通电后看到症状1次。
如下图所示、加电时 CALRUN 上有一个意外脉冲、大约为20ns。 存在用于挂起和上电成功的脉冲。
如何消除这种挂起?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
上电时、它在校准阶段间歇性挂起、CALRUN 卡在1、LVDS 输出卡在0。 重新上电后、此症状将消失。
通常、我们可以在100次通电后看到症状1次。
如下图所示、加电时 CALRUN 上有一个意外脉冲、大约为20ns。 存在用于挂起和上电成功的脉冲。
如何消除这种挂起?
您好、Jim、
当我们看到 proplem 发生并且它根据需要进行交流耦合时、ADC 时钟处于活动状态。
原理图显示在附件中。 请看一下。
此致、
LB SHI
你好,Lb SHI
从给定电流电阻器组装选项的原理图中、似乎 ADC 时钟信号 ADCLK_P 和 ADCLK_N 来自 OFPGA_CLK+和 OFPGA_CLK-。 这些信号没有显示交流耦合电容器。 是这样吗?
我还注意到、R907为 CLK+/-信号提供100欧姆外部终端、并与内部100欧姆时钟终端并行。 包含该电阻器的原因是什么?
ADC 时钟信号的频率是多少?
在挂机情况下、DCLKI+/-和 DCLKQ+/-上是否有任何输出?
在工作和挂起情况下、VCC1V9上的电压是多少?
在工作和挂起情况下、VCC_3V3上的电流消耗是多少?
加电时 ADC 的所有控制输入的逻辑状态是什么?
TPM、NDM、CALFLY、DES、PDI、 PDQ、DDRP、FSR、ECE、CAL
GND 和 AGND 网络之间是否存在任何可测量的电压差?
此致、
Jim B
您好、Jim、
感谢您的大力支持。
对于 ADC 时钟信号 ADCLK_P 和 ADCLK_N、它来自 AD_CLK+和 AD_CLK-。
实际电阻器组装为 R902和 R905。 抱歉! 我没有相应地更新原理图。
因此、它是交流耦合。
2. ADC 时钟的频率为500MHz。
3.对于 R907,我认为这是一个错误。 我将从板上移除它。
VCC1V9的电压为1.9V、两者均处于工作状态。 因为在挂断电话时、我需要对其进行测量并向您提供反馈。
5.对于 VCC3V3在工作和挂断时的电流消耗,我需要对其进行测量并向您提供反馈。
6.对于加电时的控制输入,所有输入都由电阻器设置。
A. TPM、NDM、DES、PDI、PDQ、 DDRP、FSR、ECE、CAL 处于低电平。
B. CALLDLY 处于高电平。
7.我将尽快测量 GND 和 AGND 之间的差异。
另外还有一个问题、关于配置寄存器 addr:1h、我们错误地将16'b0110_0000_0001_0000写入其中。 LVDS 输出
一直卡在0、包括重新上电。 您能帮您检查规格。 地址:1h、请吗? 对于寄存器 addr:1h
数据表、它是保留的、除了 POR 值之外、没有任何其他信息。
此致、
LB SHI
你好,Lb SHI
感谢您提供更多信息。
将错误的寄存器设置写入 addr:1h 将导致 ADC 无法正常运行、但不应对器件造成任何损坏。 只要该寄存器处于默认值、一切都应正常工作。
还有一个问题、我仍想了解以下方面的信息:
"在挂起的情况下、DCLKI+/-和 DCLKQ+/-上是否有任何输出?"
通常在校准期间、数据输出将保持在逻辑0、但 DCLK 输出将处于激活状态。 了解 DCLK 是否处于活动状态将有助于我们了解 ADC 状态。
此致、
Jim B
您好、Jim、
让我解释一下我们项目的架构、ADC12D500RF 组装在信号采样 模块上、信号采样 模块安装在背板上
机箱的内部。 机箱上有许多模块、这些模块通过背板互连。
机箱发生挂起。 如果我们对信号采样模块进行单独测试、则不会出现挂起问题。
到目前为止、我们已经制定了一些根本原因分析和纠正措施。 请帮助查看它。
潜在根本原因:
偶尔、可用的 ADC 时钟会在 ADC 上电后才可用。 ADC 将无时钟运行。
ADC 没有复位引脚或上电复位。 ADC 上电期间的初始状态不稳定。
纠正措施:
a:在 ADC 加电和时钟可用之前 、上拉断电 I 通道引脚(PDI)和断电 Q 通道
引脚(PDQ)连接到 ADC 的1.9V 电源(通过电阻为 I 和断电)
Q 通道。
b.在 ADC 的电源和时钟稳定后、下拉掉电 I 通道引脚
(PDI)并通过 FPGA 将 Q 通道引脚(PDQ)断电至 ADC 的1.9V 电源
为 I 通道和 Q 通道加电。
验证:
On监测。
此外、我将相关信息放入附件中所示的文档中。 请看一下。
此致、
您好、Jim、
我测量了 VIN_I+/-、VIN_Q+/-和 VBG 上的直流电压。 请看一下。
| 正常 | 稍等 | |
| VBG | 1.255V | 1.255V |
| VIN_I+/-直流 | 1.255V | 1.255V |
| VIN_Q+/-直流 | 1.255V | 1.255V |
| CLK+/-直流 | 1.124V | 1.124V |
此外、我 用电线短路替换了连接 GND 和 AGND 的滤波器。 正在机箱上进行测试。
此致、
LB SHI