Other Parts Discussed in Thread: ADS7040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7040
你好
我的客户首次选择 ADS7040。 (ES 即将推出)
这是有关从客户的 DSP( C6745)读取 SDO 的问题。
~~~~~~~~~~~μ A
我们在数据表8.3.4串行接口中看到以下说明。
第一个零点在 CS 下降沿的 SDO 引脚上启动。 后续位
(从另一个0开始、然后是转换结果)在上启动
SDO 引脚位于后续 SCLK 下降沿。
10个 SCLK 后、SDO 输出保持低电平。
CS 上升沿将结束帧并使串行数据总线进入三态。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
问题:DSP 读取数据时,以下顺序是否正确?
* DSP 应 通过 SCLK 的上升沿读取数据。
*使用 SCLK 的第一个上升沿读取数据,从 CS=L 到随后的9个上升沿;总共10个上升沿。
为了便于我们理解、我附加了 ppt 文件。
此致
e2e.ti.com/.../ADS7040_5F00_reading_5F00_by_5F00_DSP.pptx