主题中讨论的其他器件:FDC1004、 MSP430F5528、 MSP430F5529、 ENERGIA、 MSP-EXP430F5529LP
大家好、
我尝试读取基本平行板电容器的电容、接地板和传感器板之间的电容。 它实际上是一个微结构、接地和传感器板之间的间隙会发生变化。 该电容式传感器通过大约1米长的同轴电缆连接到 FDC1004 EVM。 我的传感器应用有两个主要问题。 希望您能给我很好的评价。
1) 1)如何去除或最大限度减小动态环境中出现的寄生电容? 例如、当我的手指触摸连接 EVM 和传感器的同轴电缆时、FDC1004 EVM 读取的电容会发生变化。
2) 2)是否可以收集公司数据表中提到的所有数据点(400个样本/秒、200个样本/秒和100个样本/秒)? 我意识到与 FDC1004 EVM 配合使用的软件不会获取所有数据。例如、在400个样本/秒模式下、它仅收集大约60个数据点。 它收集不同的数字、而不是60个点。 如果可能、如何收集所有数据点?
据说、如果将此固件"电容式传感示例代码(Energia) v1.1 (修订版 A)" 写入 FDC1004EVM、则可以使用该固件。 必须对其进行编译、然后才能将其上传到 MSP430。 不过、这有点难赶上。
是否可以通过 GUI 软件将代码"电容式传感示例代码(Energia) v1.1 (修订版 A)"写入 FDC1004EVM、因为 FDC1004EVM 由基于 MSP430F5528微控制器和 FDC1004的 I2C 转换器组成? 公司网站似乎没有提供代码的用户指南。
您能就我的问题发表意见吗? 您的意见将非常好。 谢谢。
TB