This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:FDC1004EVM

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC1004EVM, ENERGIA, MSP430F5528, MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708433/fdc1004evm-fdc1004evm

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件:FDC1004MSP430F5528MSP430F5529ENERGIAMSP-EXP430F5529LP

大家好、

我尝试读取基本平行板电容器的电容、接地板和传感器板之间的电容。 它实际上是一个微结构、接地和传感器板之间的间隙会发生变化。 该电容式传感器通过大约1米长的同轴电缆连接到 FDC1004 EVM。 我的传感器应用有两个主要问题。 希望您能给我很好的评价。

1) 1)如何去除或最大限度减小动态环境中出现的寄生电容? 例如、当我的手指触摸连接 EVM 和传感器的同轴电缆时、FDC1004 EVM 读取的电容会发生变化。  

2) 2)是否可以收集公司数据表中提到的所有数据点(400个样本/秒、200个样本/秒和100个样本/秒)? 我意识到与 FDC1004 EVM 配合使用的软件不会获取所有数据。例如、在400个样本/秒模式下、它仅收集大约60个数据点。 它收集不同的数字、而不是60个点。  如果可能、如何收集所有数据点?

据说、如果将此固件"电容式传感示例代码(Energia) v1.1 (修订版 A)" 写入 FDC1004EVM、则可以使用该固件。 必须对其进行编译、然后才能将其上传到 MSP430。 不过、这有点难赶上。

  是否可以通过 GUI 软件将代码"电容式传感示例代码(Energia) v1.1 (修订版 A)"写入 FDC1004EVM、因为 FDC1004EVM 由基于 MSP430F5528微控制器和 FDC1004的 I2C 转换器组成? 公司网站似乎没有提供代码的用户指南。

您能就我的问题发表意见吗? 您的意见将非常好。 谢谢。

TB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您特别就 第二个问题(收集和控制数据点)发表您的好评论吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tae、

    屏蔽同轴电缆的最佳方法是将 FD1004的 SHLD 引脚连接到电缆的屏蔽层。 这将允许寄生电容介于 SHLD 和接地之间、而不是 CINx 和接地之间、这将保护您的测量。

    2.电容式传感示例代码与传感解决方案 GUI 完全分离。 要按原样使用示例代码、您需要从 TI.com 购买 MSP430F5529 Launchpad。 然后、您可以按照示例代码随附的入门指南中的说明正确连接硬件并刷写 MSP430。 您可以在 Windows (C):\ti\Capacitive Sensing Microcontroller (Energia)-1.1中找到它
    如果您不想购买 Launchpad、可使用示例代码作为编写自己固件的指南。

    采样率可使用 FDC 配置寄存器进行配置、该寄存器应在 MCU 的固件中完成。 如果您需要来自 FDC1004EVM 的实时数据、则需要编写自己的程序、以所需的采样率从 FDC1004 (通过 MCU)读取数据。  


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    您建议的是"MSP-EXP430F5529LP"吗?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tae、

    是的、这是正确的 Launchpad。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    我正在研究如何处理 LaunchPad。 总之、用户指南的哪一部分提供了两个器件(LaunchPad 和 FDC1004 EVM)的连接以及 FDC1004上的写入代码的说明?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    LaunchPad 具有许多功能。 但是、它似乎不支持 FDC1004 EVM。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tae、

    LaunchPad 应支持 EVM。 您可以在随附文档的第一页中间找到如何连接到 FDC1004EVM、该文档包含在您下载的示例代码中。

    e2e.ti.com/.../Getting-Started-Guide_2D00_-FDC1004-with-MSP430-LaunchPad.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    如果通过将 Launchpad 连接到 FDC1004EVM 成功完成固件写入、如文档所示、通过将 EVM 的原始 MCU 重新连接到 FDC1004以运行 FDC1004EVM 器件、传感解决方案 GUI 是否像以前一样在固件升级后正常工作?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、

    正如所询问的、Launchpad 似乎直接连接到 FDC1004、而没有 FDC1004EVM 的 MCU、以便在 FDC1004上写入 Energia。 写入后、是否需要将升级后的 FDC1004重新连接到初始 FDC1004EVM 的 MCU 才能运行器件?

    最棒的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tae、

    如果 FDC1004与电源断开连接、它将不会保留其寄存器值。 为了使用 Energia 固件、您需要将 FDC1004连接到 Launchpad。

    此致、