This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8560:输出在特定电压电平上变为零。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/714017/dac8560-output-goes-to-zero-on-certain-voltage-levels

器件型号:DAC8560

我尝试从 DAC 驱动0-2.25V 正弦波。 然后、输出通过分压器、将其降至0-225mV。 问题是某个范围的值刚刚显示为零。 我使用 SPI 分析器查看了这一点、发送到 DAC 的所有值看起来都是正确的。 有什么建议吗? 我将在两个不同的组件上获得相同的精确输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 您能否上传用于生成此波形的代码片段、尤其是 LUT?

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、nick、

    是否有任何更新? 我要关闭此主题。 如果问题尚未解决、您可以重新打开它。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于 DAC 的编程。 我只是在错误的模式下、我修复了模式、它解决了我的问题。