请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8560 我尝试从 DAC 驱动0-2.25V 正弦波。 然后、输出通过分压器、将其降至0-225mV。 问题是某个范围的值刚刚显示为零。 我使用 SPI 分析器查看了这一点、发送到 DAC 的所有值看起来都是正确的。 有什么建议吗? 我将在两个不同的组件上获得相同的精确输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试从 DAC 驱动0-2.25V 正弦波。 然后、输出通过分压器、将其降至0-225mV。 问题是某个范围的值刚刚显示为零。 我使用 SPI 分析器查看了这一点、发送到 DAC 的所有值看起来都是正确的。 有什么建议吗? 我将在两个不同的组件上获得相同的精确输出。